This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找14.4V 和1 Ω 的100W 芯片放大器、TI 是否有任何解决方案即将推出?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120840/looking-for-a-100w-chip-amp-at-14-4v-and-1-ohm-does-ti-have-any-solutions-that-come-close

主题中讨论的其他器件:OPA541

如上所述、OEM 的应用需要在1欧姆时提供大约100w 的功率、同时使用14.4V 直流无升压电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    1R 时100W 意味着10Vrms 和10Arms、分别为14.1Vpeak 和14.1Apeak? 对于14.4V 直流电源、这意味着使用桥式拓扑?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    14安培远远超过任何通用放大器所能提供的电流。 它们是否会对驱动 FET 的运算放大器拓扑开放? 然后、它们可以驱动外部 FET、该 FET 可提供比放大器更大的输出电流。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们正在使用一个 ST、它基本上是在1欧姆10%的情况下实现92W。 如果可能的话、我们希望用 TI 选项替换这个芯片、否则我们将构建一个分立式芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    我们确实有多种功率放大器可供选择。 我将把这个话题转到 精密放大器团队、他们很乐意为您提供帮助!

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    如上所述、OEM 的应用需要在1欧姆时提供大约100w 的功率、同时使用14.4V 直流无升压电源

    您能否指定电源应用是直流还是交流? 如果是交流应用、请指定运算放大器的工作频率、电压幅度和电流等。我想知道设计要求。   

    我假设您所说的是1欧姆负载、其瓦数约为100W、这是 直流电压约为10V (负载时 V*V/R = 100W)的电路输出电压。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、它是14.4直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请指定运算放大器的工作频率、电压振幅和电流等。我想知道设计要求。   

    如果这是电源轨为14.4Vdc 的直流应用、其中运算放大器的输出电压= 10V、1Ω Ω 负载@10A、则会更简单。 我们只需确保功率放大器的热耗散较低。   

    您可能需要将电源电压从14.4Vdc 降低到12V 直流、然后驱动功率放大器的热耗散将显著降低、PRAMPS 可能会满足这一要求。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我们的 OPA541能够连续提供10Adc、但输入和输出驱动应用具有某些限制。

    1Ω 这是直流电源应用、或者您将使用功率放大器作为电压稳压器、在10Adc 时驱动 Δ Σ、我建议构建一个低压降串联电压稳压器。 我们有许多高精度 LDO、可满足您在电流电平下的需求。  

    如果这是针对交流应用、我需要了解应用要求。  

    最棒的

    Raymond