This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:OPA4187IPW - NiPdAu 端子镀层物质厚度

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120880/opa4187-opa4187ipw---nipdau-terminal-finish-substance-thickness

器件型号:OPA4187

您能否 提供 OPA4187IPW 器件 NiPdAu 端子镀层中每种物质的厚度?

对于采用 TSSOP-14封装的所有 TI 器件、该器件的厚度成分是否相同?

是否所有 NiPdAu 终端涂层 TI 器件都相同? 是否有任何例外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、  

    您能否 提供 OPA4187IPW 器件 NiPdAu 端子镀层中每种物质的厚度?

    NiPdAu 涂层通过电解化学工艺沉积、涂层厚度约为1.5um 至5.7um。  

    对于采用 TSSOP-14封装的所有 TI 器件、该器件的厚度成分是否相同?

    非常接近下表中显示的范围。  由于电镀工艺、涂层厚度难以精确控制、但在下表中的范围中指定(由于电化学工艺的各种沉积变量)。  

    是否所有 NiPdAu 终端涂层 TI 器件都相同?  

    我相信所有 NiPdAu 镀金端接镀层都是相同的。 化学镀层成分如下图所示。  

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=248780&opn=OPA4187IPWR

    是否有任何例外?

    我不知道 OPA4187的情况。 通常、应在给定器件的"组件信息"中指定该值、请参阅上面的链接。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    更具体地说、您能否在 OPA4187IPW 的 NiPdAu 涂层内提供每个 PD 和 Au 的厚度范围?

    谢谢、

    Jasmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、  

    请给我几天时间、为您获取流程信息。 您需要知道铅框镀层过程中钯和 Au 涂层厚度的范围。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、  

    下表中显示的涂层厚度数值不正确。 这是与不同涂层堆叠不同的工艺。   

    TI 的所有 NiPdAu 引线框涂层厚度均基于以下应用报告、其中显示了薄膜叠层厚度。  

    https://www.ti.com/lit/an/szza031/szza031.pdf?ts=1658841766846&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond