This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226器件问题(电流保持为0)

Guru**** 2388360 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA230, INA238
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121139/ina226-ina226-device-issue-current-remain-at-0

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA230INA238

各位专家:  

你好。 我代表客户发布此查询。

以下是客户问题的全文。

"由于此产品的可用性问题、我们通过 Brock 购买的 INA226出现了问题。
返回的电压与实际情况不符、电流保持为0。
通信似乎工作正常、在使用我们之前使用的一些 INAS 更改组件后、电路板工作正常。

这是已知问题吗? 是否有解决此问题的解决方案?
如果不是、我们是否可以使用另一个等效基准(库存中)来代替 INA226?"

检查后、INA230是引脚对引脚、与 INA226功能相同。 但是、库存将是对客户的另一个挑战。

感谢你的帮助。 非常感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA230和 INA238是 INA226引脚的替代产品、但它们也有库存问题。

    我们以前看到过这个问题,但最近没有在我们的小组中看到过。

    如果有可用的批次信息和/或生产日期代码、我们可以验证这些是 TI 原装器件。

    此致、

    化学文摘社