This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:适用于 Apollo Lake

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120963/ina231-for-apollo-lake

器件型号:INA231

您好!

我的客户要求 Intel Apollo-Lake 平台上的 INA231使用 INA231A 或 INA231B

您知道这些信息吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 和 B 之间的差异是加电时的默认模式(请参阅数据表的第8.6.1.4节)。 只有客户可以决定哪一个适合此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    这里的克莱明是正确的。 此器件的默认功耗模式为:

    INA231A:有源转换

    INA231B:低电流断电

    客户需要决定在其系统中实施哪一个。