This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:失调电压与共模电压间的关系

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121102/tlv9062-offset-voltage-vs-common-mode-voltage

器件型号:TLV9062

各位专家:

有一个偏移电压与共模电压间的关系图。

看起来、当共模接近 V+时、失调电压会突然变差。 因此、当 V+为2.75V 时、客户可能需要使用+1.5V 以下的 TLV9062。 您能否给我们一些解释、为什么存在该失调电压阶跃?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入使用一对 P 沟道晶体管来实现低电压、使用一对 N 沟道晶体管来实现高电压。 如果您不想增加制造和测试成本、则只能针对低偏移电压对一对进行优化。 (另请参阅 轨到轨输入—您应该了解的内容!)