This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031和 SunSpec RSD 应用-我能否从 PLC 获得 SunSpec RSD 认证和监控功能?

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, BOOSTXL-AFE031-DF1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119785/afe031-afe031-and-sunspec-rsd-application---can-i-achieve-both-sunspec-rsd-certification-and-monitoring-function-from-plc

器件型号:AFE031
Thread 中讨论的其他部件:C2000WARE

尊敬的论坛:

我有一个有关 AFE031和 SunSpec 快速关断的快速问题。

我已通过 PLC 检查 AFE031及其应用中的 SunSpec 快速关断

(将 C2000与 AFE03x 连接:B-FSK 示例)

如果我使用此解决方案、快速关断功能是否是我可以从中获得的唯一功能?

通常、我们使用电力线通信来相互监控、但是  

似乎 SunSpec 协议强制 PLC 通道专用于快速关断、但没有空间

用于在 Tx 和 Rx 之间构建任何其他通信。  

我能否通过 PLC 实现 SunSpec RSD 认证和监控功能?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Ryan:

    我能否通过 PLC 实现 SunSpec RSD 认证和监控功能?   

    AFE031是用于 PLC 应用的集成式 PLC 收发器(Tx/Rx)。 SunSpec 快速关断是一种安全操作协议(主要用于安装在边界内的消防、救援和其他相关访问/操作)、并由美国国家电气法规(NEC 2017要求)建立。   

    是的、SunSpec 快速关断需要一些 MCU 资源来管理安全要求、但它具有足够 的 BW 来传输 PLC 的 Tx/Rx 数据。 是的、AFE031能够在 SunSpect RSD 安全管理中监控 PLC 的 Tx/RX 和 BW。 为了实现这两种功能、MCU 必须具有足够强大的功能来处理这两种任务。  因此、问题取决于 MCU 的处理速度和 PLC 应用编写的代码、例如典型 SunSpec RSD 应用中的 BFSK 协议。 您可能知道、BFSK 协议中的数据速率 不需要太快。  

    BTW、根据 NEC 要求、SunSpec RSD 功能仅适用于美国法律或专为美国太阳能市场设计的产品。 根据当地的电气 安全法规/合规性、在不同的国家/地区操作可能是可选的和/或不必要的。 此外、并非所有太阳能电池板或太阳能场安装都应符合 NEC 2017规范关于 SunSpec RSD 要求的规范。   例如、安装在高于地面和/或车顶的特定高度的太阳能电池板不需要符合 SunSpec RSD 要求、这些要求非常具体、适用于某些类型的太阳能电池板安装(主要适用于住宅太阳能安装市场/应用)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的及时和友好的回复。

    总之、通过同一 PLC 通道获取 SunSpec RSD 认证和 PLC 监控功能没有问题。

    当然、由于需要根据 SunSpec 协议在自己的 PLC 通信协议上建立协议、因此它存在一些限制

    (例如 BFSK 调制方案、位编码等)

    顺便说一下、我检查了 UserGuide_BOOSTXL-AFE031-DF1.pdf 和 SunSpec 规格、并找到了下面的波形。

    SunSpec 每隔1秒请求 Tx 广播一次运行许可数据包,而 Rx 应该

    接收它以继续运行。  

    如果除了 SunSpec RSD 之外、我还想构建一些 PLC 通信、  

    我是否需要在"零能耗"范围内插入任何信息包?

    它是否 与 SunSpec 冲突?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Ryan:

    我将要求我们的 C2000固件工程师回答您的问题。  

    同时、我将附上幻灯片和链接供您参考。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    https://www.ti.com/lit/an/sprac94d/sprac94d.pdf?ts=1658520554476&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Ryan:

    我来自 C2000 MCU 团队。

    [引用 userid="528095" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1119785/afe031-afe031-and-sunspec-ds-application--ca-io-real-sundspice-ds-regner-certification and -monitoring-functional-fs-from -plc/4152618#4152618]

    如果除了 SunSpec RSD 之外、我还想构建一些 PLC 通信、  

    我是否需要在"零能耗"范围内插入任何信息包?

    它是否 与 SunSpec 冲突?   

    [/报价]

    我认为最好直接联系 SunSpec 以了解"零能耗"部分(https://sunspec.org/contact-us/)。 根据 SunSpec 规范零能量表示信号不是 Mark 或 Space 信号、并且允许在同一通道上使用其他协议。

    假设这是正确的、使用协议的"零能耗"部分将是添加任何自定义数据传输的最简单方法。 不过、可能需要使用其他频段。

    C2000WARE 安装中提供了适用于 F2837x 和 F28004x 器件的 C2000软件解决方案。 我们提供了源代码、以便您可以根据需要进行更改。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond 和 Kevin:

    感谢你的帮助。 我将向 SunSpec Alliance 询问有关协议的详细解释。

    祝你一切顺利。