This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6035:芯片底视图

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120793/lmc6035-bottom-view-of-the-chip

器件型号:LMC6035

您好、技术支持、

您能帮我检查芯片的底视图吗?

我们发现晶圆制造厂 GF6和 GF8 的底视图不同。

 标有红色方形的圆圈是否指晶圆制造厂 GF6?

我想知道两者是否正常?

谢谢、期待您的回复。

此致、

Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    欢迎使用 e2e:)  

    为了帮助降低假冒产品的风险,TI 强烈建议客户通过 TI 授权的来源购买所有 TI 半导体产品:直接从 TI 购买或通过 TI 授权的经销商购买。 如果这是部件的来源、则应该是正常的。  

    如果您怀疑您有假冒器件、请通过我们 的客户支持中心创建新问题 、并包含  以下所有信息。 我们只能在您向我们发送以下信息时评估您的问题:

    • 完整 的假冒产品验证表、也可从客户支持中心获取。
    • 器件底部和顶部的高质量数码照片。
    • TI 2D 条形码标签的高质量数码照片。
    • 运输文档的副本或照片、包括向 TI 展示器件来源的装箱单。 (如果您无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)

    如需了解此信息和更多详细信息、请访问 TI.com :https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 上的反假冒页面

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina

    是的、我们已经从 TI store 购买了该器件。

      如果底部正常、我们根本不需要进行假冒分析。

    谢谢你

    B.R.

    Peter。