This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084和 TL084H 之间的差异

Guru**** 2846360 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL084H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120866/tl084-difference-between-tl084-and-tl084h

器件型号:TL084

您好!

我的客户想知道他当前使用的 TL084与  TL084H 之间的区别。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abigail、您好!

    请注意、这两个芯片完全不同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abigail、您好!  

    为了提供一些额外的详细信息、TL084H 是 TL084的升级版本、 所有不同的规格均可在 TI 数据表中找到。 以下是第一页中的概述:  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、与传统 TL084相比、新 TL084H 的噪声要高得多。 这使得 TL084H 不适合高质量音频应用。 在我看来、这是一个严重的缺点...

    Kai