This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855-Q1:开环增益仿真结果与运算放大器基准电压之间的关系

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120326/opa855-q1-the-relation-between-open-loop-gain-simulation-results-and-reference-voltage-of-operational-amplifier

器件型号:OPA855-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA855TINA-TI

大家好

 当我尝试对 OPA855的运算放大 器进行仿真时、我发现仿真结果随基准电压(1.65V 或2.1V)的变化而变化、在此模型中:AOL = Vo/VFB,My Settings,可能存在问题、我期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyao 您好、

    我想、当输出电压为2.1V 时、您开始离开线性工作范围。 在3.3V 电源电压下、OPA855的额定"输出高电压"确实是最低2.35V。 但请记住、该规格指的是输出级在饱和状态下悬挂、或者换句话说、当 OPAMP 已离开其线性工作范围时悬挂。 请参阅数据表第7页的脚注(2)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyao、  

    有几个方面、 LG 仿真有更好的设置、这里的设置将拾取与负载的任何输出阻抗相互作用-这里我使用的是1k Ω、但您可以输入您拥有的电阻。 1.65V 输入偏置、在大约151Mhz xover 时具有52deg 相位裕度、看起来正常。  

    I/O 余量规格似乎支持2.1V 偏置、这里是仿真。 看起来几乎完全相同、  

    这是这个文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA855-10k-Zt-LG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我通过 TINA-TI 参考设计中的模型获得以下结果:

    e2e.ti.com/.../zhiyao_5F00_opa855.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、这确实有助于一些人在输出上施加负载、这些真正的高速器件不喜欢无负载、  

    此2020年6月更新是一个完整的重建、坦率地说、我将使用2018车型-此净空规格表明这应该起作用。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

    我的意思是2020年的模型可能会有一些问题、实际上 、如果偏置电压符合 规格、LG sim 将是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在物理上、AOL 存在直流工作点、负载、温度等细微的比例变化。2020模型显示的内容在物理器件中是不可接受的。 假设部件没有故障、最简单的操作是使用2018车型、直到(如果)维修2020车型。  

    总是有一个问题、即更新尝试了什么、也许2018车型还有一些其他的困难-了解计划的维修会很有趣。 有时、新模板正在推出、而之前的模型中没有任何真正已知的缺陷-在这种情况下不确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的支持、我学到了有关运算放大器 AOL 的一些新知识。

    祝您好运!