This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231的电路设计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231, INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120139/ina231-the-circuit-design-of-ina231

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件: INA238INA228

你(们)好

我想在项目中使用 INA231、考虑到这是我第一次使用此芯片、我不确定电路设计是否正确。 您能否检查一下、并告诉我是否遗漏了任何内容或有任何不正确的内容?

VCC:3.8V
VDD:3.3V

VIN 连接到电源。

谢谢你。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您的分流器是什么? 0R?

    您的电流范围是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    R_SHUNT 的值为0、但我不确定是否选择了正确的值。

    电流范围介于8mA 和15mA 之间;当我使用电机驱动器和蜂鸣器时、峰值电流将大约为50mA。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    以下是可帮助您开始使用数字电流分流监控 器的应用手册链接:www.ti.com/.../sboa511。 本文档还提供了 Excel 工具的链接、可帮助您为设计选择合适的分流电阻器。

    除分流器外、电路看起来一般还可以。 我看不到 SCL 和 SDA 的上拉电阻器、但我认为它们位于原理图的不同部分。

    另一个注意事项是、我建议使用产品页面上的误差计算器工具来帮助验证您的设计。  即使我使用 INA231最大程度地减小工具的分流电阻器、您的误差仍然相当高:

    随着分流器变大、精度会提高、但这会消耗更多的功率。 Excel 工具应帮助您选择它。  

    此外 、INA231的输入偏置电流为10µA μ A、因此很难测量如此小的电流。 您最好切换到具有低 IB 的较新器件之一、例如 INA238 (16位)或 INA228 (20位)。 例如、如果我们将相同的参数放入这些误差计算器工具中、我们可以看到精度得到了显著提高:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。