This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4559:串扰

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120479/rc4559-crosstalk

器件型号:RC4559

大家好、  
使用 RC4559P 2通道运算放大器制作滤波器。 输入信号将处于<100mV 的范围内、通常最大值为+/- 20mV 左右。 我的问题是:对于这个特定的运算放大器、我需要在多大程度上担心这两个通道之间的串扰?
即、我应该担心从单个运算放大器中生成2通道滤波器、还是应该使用两个运算放大器?
谢谢你。
-Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    RC4559的数据表中指定了串扰衰减:在源阻抗为1k 且增益为100V/V 的10kHz 时测量值为90dB 在音频项目中、完全听不到非常小的串扰。 还请记住、通常情况下、PCB 布局和电路接线会导致比 IC 本身更多的串扰。

    您能详细介绍一下您的应用吗? 频率范围、滤波器类型等

    Kai