This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280-Q1:INA280电流错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119823/ina280-q1-ina280-current-wrong

器件型号:INA280-Q1
主题中讨论的其他器件:INA280

你好。

我有一个12V 14AH 的电池。此电池为我的系统供电。 我的系统中有 INA280A2IDCK、用于计算总电流。 但电流是错误的。   存在对数增加。 数据表中没有关于这一点的信息。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    [~ userid="483265" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1119823/ina280-Q1-ina280-curry-wrong"]但电流错误。   存在对数增加。[/报价]

    我们可以为您提供帮助、但我们需要更多详细信息。 因此、请发布原理图并指定错误。

    我对潜在原因有一些想法、但我不想猜测和猜测。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    这是我的精神。

    我使用电流表测量 VIN 总电流。 这是与我的电流表不同的 INA280。  

    它在输入端无电压时测量电流、INA280测量~25mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    您的意思是、没有任何东西连接到 INA280的输入? INA280不能与完全悬空的输入一同工作。

    您使用什么分流器? 请将输入电路添加到原理图中并发布完整的原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉

    分流电阻为0.002 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    当您查看单向电流感应放大器的低端时、您需要查看几个规格以查看可测量的最低值。

    第一个是低摆幅。  与 GND 的最大值为25mV、典型值为5mV。  这限制了您可以测量的低值。

    Vout = 25mV 转换为250mA。  25mV/50 (V/V)/ 0.002Ω μ s  

    Vout = 5mV 转换为 50mA。  5mV/50 (V/V)/ 0.002Ω μ s  

    另一个问题是器件的 Vos。  Vos 最大值为150µV μ V。   

    Vos 误差150µV 转换为75mA。  150µV μ 0.002Ω μ A。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    请告诉我还有什么其他帮助。  如果您需要一个替代方案、我将需要更多的输入。  您可以使用双向器件、但需要放置基准电压。  如果您愿意使用双向器件、则有一些选项。