This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10:差分放大器、后跟2倍增益放大器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10, TLV9002, DIP-ADAPTER-EVM, TLV9052, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1115749/lm10-differential-amplifier-followed-by-2x-gain-amplifier

器件型号:LM10
主题中讨论的其他器件: TLV9002TLV9052TLV9062DIP-ADAPTER-EVM

我将 LM10用作简单的差分放大器。  每个输入连接到铜探头、该探头在液体中基本上"浮动"。   我将使用该电路测量两个铜探头之间的电势。  它工作得很好。  LM10是最佳选择、因为我的输出不能超过1.8V、或者我烧毁了我们正在使用的 BeagleBone Black MCU 的 ADC。  (1.8V 齐纳二极管到处都缺货。)  因此、我使用1.8VDC 为 LM10供电。   差分放大器的输出使用 LM10以2倍增益馈入简单的同相运算放大器、该运算放大器同样由1.8VDC 供电。

我们的问题是电源上不存在的信号上的60Hz 噪声。  (这些单元上的电源电压抑制效果相当好、因此我也质疑噪声来自哪里。  当然、这一切都在试验电路板上、目前没有双绞线或屏蔽等。 这是我们将通过 PCB 和更好的连接来解决的噪声问题的一种完美情况。

但是、我的问题与我们需要对这些运算放大器上的引脚8、1和5做些什么有关?  我们根本不使用内置基准电压。  目前、这些都是浮动的。  它们是否应该连接到某个设备、如果是、会是什么?  它们是否会引入一些噪声?

谢谢!


Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    引脚5可保持断开状态。 将引脚1和8连接在一起。 空气中可能会产生60Hz 的噪声。 您所在地区的交流线路频率可能为60Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我会这样做、一旦确认一切仍在正常工作、我会将其标记为已解决。  快速问题、我将在 PCB 上使用 SOIC 封装。  那么、我应该连接 该封装上的引脚12和3并保持9开路、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    没错。

    如果不需要基准电压、那么为什么不在更小(更少引脚)的 SOIC 封装中使用双路1.8V 运算放大器、例如 TLV9002?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看 TLV9002。  我们碰巧在通孔和 SOIC 中都有一些 LM10库存。  它起了作用。  但更小肯定更好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9002显然是一个不错的选择。  但是、我们现在无法在实验中使用如此小的器件。  (我们是启动。)  当我们接近第一个生产模型时、我们可以改用它。   我更换了几根电缆、以在输入信号上添加屏蔽、并清理了一些其他连接。 60Hz 噪声消失了。  现在、我们可以使用72kHz 范围内的一些微小、可管理的噪声。   我连接了8和1、并将5保持开路、所有器件均按预期工作。  

    感谢您的及时帮助和建议!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    这些 EVM 适配器板可轻松在基于0.1英寸的试验电路板上测试更小的封装。

    https://www.ti.com/product/DIP-ADAPTER-EVM/part-details/DIP-ADAPTER-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在订购其中一个适配器板。  太棒了!   但是、我无法使用 TrustedParts.com 在任何封装或库存形式中找到任何 TLV9002!   哦、嗯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Walter、  

    是否有理由不从 TI.com 订购? 似乎有大量库存: https://www.ti.com/product/TLV9002?keyMatch=TLV9002&tisearch=search-everything&usecase=GPN&login-check=true#order-quality

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、  

    我在 TI.com 上只看到一个有库存的版本、我们无法在实验室中使用该封装。  (我们是一家目前资源有限的启动企业。)  我不会这样使用提供的封装与 DIP-ADAPTER-EVM 配合使用。   如果您可以为我提供适配器器件型号、该型号适用于 TI.com 上提供的封装、我很乐意订购。  或者、将我指向在线提供的具有 DIP 适配器的版本。  我不会直接从 TI 订购产品。  我也可以取样!!!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Walter、  

    我看到 TLV9002目前库存的最大封装 D (SOIC | 8):  

    此封装与 https://www.ti.com/product/DIP-ADAPTER-EVM/part-details/DIP-ADAPTER-EVM 兼容

    我认为上述选项是最佳解决方案;但是、以下是库存其余部分的详细信息:  

    我看到的库存中的其余封装可能包含在此 EVM 中: https://www.ti.com/tool/SMALL-AMP-DIP-EVM

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天不在办公室、因此我可能错过了在库存中订购这些产品的机会。 今天上午,这就是我看到的。

    您是否可以访问其他库存?  您可以向我提供样片吗?


    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Walter、  

    我认为这是前进的最佳途径: https://www.ti.com/info/strategic-relationships-and-ventures.html

    尽管、这可能需要一些时间...  

    我知道 Ron 建议使用 TLV9002、但 TLV9052和 TLV9062非常相似、存在一些带宽差异。 下面是比较表: https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=1562&parts=TLV9062,TLV9052,TLV9002&cols=o1,p3318,p1130,p480,p1261max,p1261min,p78,p23typ,p22typ,p2954,p2max,p1typ,p7typ,p1498,p1192,p3316,p1811〈=en


    最快的方法是从慕斯购买 TLV9052: https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TLV9052IDR?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd40FZ%252BJUm2hDA%3D%3D

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、带宽对我们来说不是问题。   我们最初将使用 LM10、它工作正常。  我认为 TLV9052看起来是 TLV9002的一个很好的替代方案。  我将尝试采购这个!   非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我已经购买的与 DIP-ADAPTER-EVM 配合使用的封装似乎已经没有用于 TLV9052和 TLV9062的库存。  我没有剩下头发。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在  Mouser 找到了 TLV9052IDR 并购买了它。  它们采用 SOIC-8封装、因此应与 DIP-ADAPTER-EVM 产品兼容。 是的!   我还在 Mouser 找到了6个 TLV9002QDGKRQ1并购买了它们。  它们采用 DGK VSSOP-8封装、也与适配器板兼容。  我确信希望我可以手动完成这些操作、以便我们在设计中验证它们、然后订购电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了所有人的利益、阅读这篇寻求帮助的文章...  我收到了 TLV9052IDR (SOIC-8封装)、很容易将 SOIC-8焊接到 DIP 适配器上(如上所示)。   我用一个小笔尖焊接头手动完成了这一操作。   我不是春鸡,所以我的视力不是以前的样子。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Digi-Key 收到的 TLV9052IDR 没有 TI 文档中显示的引脚1标记。  它具有 TI 标识。  它在芯片上有一个条形、因此我假设这是末端引脚1打开。  但是当我连接它时、它不起作用。  现在、我可以把一些东西吹出来、把它连接起来。  当封装没有点、而是有条形图时、我能否确认引脚1是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Walter、  

    我用蓝色画出了条形图:  

    此外、这里是 DIP 适配器板的引脚排列:  

    我相信您知道、在安装设备时、请关闭所有"带电"信号、以免损坏设备。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这证实了我所设想的情况。  我绝对不会施加任何电源就可以连接它。  我现在要安装第二个芯片来验证电路。  我希望它能正常工作。