Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR117, OPA2188, XTR111, TIDA-01536
主题中讨论的其他器件:XTR116、 OPA2188、 XTR111、 TIDA-01536
您好!
我正在构建隔离式双极+-10V 或电流4mA-20mA 输出模块。
电压发生器使用 SPI 隔离器和16位 DAC。
电力线为:
- 5V 基准电压(REF195)
- +-12V
- +24V
输出电压正常工作并经过测试、它基于 TI 白皮书[SLAA869]单极电压输出 DAC 转双极电压输出电路。
电流输出基于商用板 MMKROE-1296。
不确定输出组件和接线图是否正确、在构建之前、我请您进行仔细检查。
- NPN BCP56: www.nxp.com/.../BCP56_BCX56_BC56PA.pdf
- 二极管 SMBJ33A: www.littelfuse.com/media
- 桥接器 DB107S: https://www.rectron.com/public/product_datasheets/db101s-db107s.pdf
此外、如果可能、您能给我一个有关功率级的提示吗? 它基于 MORSUN 2W 直流/直流模块。
- MORSUN 2W 隔离式直流/直流转换器: www.mornsun-power.com/.../B2412S-2WR2.html


谢谢!