This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:SOT-553的大规模生产计划

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, TLV341, TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118199/tlv9101-mass-production-schedule-of-sot-553

器件型号:TLV9101
主题中讨论的其他器件: TLV341TLV9041

大家好、

您能否分享 TLV9101的 SOT-553 何时发布?

此致、

Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luna、  

    我们计划在明年晚些时候发布。 请注意、由于半导体短缺、这可能会发生变化。 很抱歉给您带来的不便! 我们仍在计划 SOT-553!

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton:

    感谢您的信息。

    如果您有任何计划发布 SOT-553以及 TLV9101等成本更低的产品、请告诉我。

    请注意、

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luna、

    您是否正在寻找封装以外的其他器件要求、例如电源电压范围?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Ashley:

    很抱歉耽误您的回复。

    由于电路板限制、封装尺寸具有最高优先级。

    电源范围为低电压(3.3V 或2.5V)。

    此致、

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakuma-San、  

    我建议转换到低电压器件、特别是 DRL (SOT-5X3)器件中的 TLV341。  

    https://www.ti.com/product/TLV341#order-quality

    我们目前在 TI.com 上有大量库存  

    此外、如果最高优先级是节省空间、我建议更改为 X2SON (DPW)封装。 以下是采用此封装的器件的参数搜索: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p2954=X2SON

    TLV9041在 TI.com 上的库存量也很高:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:

    感谢您的信息。

    X2SON 封装小巧、引脚间距工厂可安装、因此极具吸引力。

    我将在检查数据表后做出决定。

    此致、

    Sakuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luna、  

    听得非常好! 以下是您想亲自评估的 EVM: https://www.ti.com/tool/TLV90X1DPW-EVM

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州