This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:是否有任何方法可以通过仿真器了解正极端子上的电压波动?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119148/tlv9062-is-there-any-way-to-know-the-voltage-fluctuations-on-the-positive-terminal-by-simulator

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好 Kai、

我可以向您询问以下与前一个问题相关的问题吗?

客户了解负极端子电压波动的原因。
此外、他们还了解了负极端子上的电压波动为何被传输到正极端子。

他们的问题如下。  

问题1.   是否有任何方法可以通过仿真器了解 TLV9062正极端子上的电压波动?

问题2.  是否可以通过 TINA-TI 了解它?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    在正输入端子上进行电压测量

    请参阅 TI-TINA 的"仪表"选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    根据 Ron 的建议:

    e2e.ti.com/.../kazuya_5F00_tlv9062_5F00_1.TSC

    我选择了对称的双电源电压、以简化 OPAMP 正输入端交流电压的读数。 输入信号为5kHz 正弦波。

    在示波器上确实可以看到正输入端的这种交流电压。 它是真实的、没有仿真伪迹。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Ron 大家好、

    非常感谢您的大力支持。

    我可以再问一个问题吗?

    问:在 TINA-TI 的交流仿真中、您是否认为在 C2=0F 情况和 C2=100nF 情况之间更改了交流增益曲线?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    正如我在原来的帖子中所说的:是的、有一个变化、但变化很小。 5kHz 时仅小于0.01dB:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    C2可降低2.2V 电源上的任何高频噪声。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron、Kai:

    非常感谢您的热情支持。

    我明白这是因为你。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。