This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:OPA376差分放大器问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119131/opa376-opa376-differential-amplifier-problem

器件型号:OPA376

您好、支持团队、

我正在使用 OPA376AID 进行差分电路工作、OPA376AID 与电流传感器和 ADC 之间连接、但我没有差分电路的预期行为。

这是电路:
R1=R2=R=10K
R3=R4=R'=80K
Vout=(V2-V1)(R'/R)

输入:
V1 = 1.65V
V2 = 1.65V

理论上、我应该使 Vout≈0V、这一点由 LTSPICE 上的仿真确认。


这就是我要测量的内容:

VOUT = V2 = 1.65V,我有一个电压跟随器的行为,实际上我一直有 VOUT = V2……

您有解释吗?

如果出现错误、请更正。

此致、

常数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨间常数、

    那么、您似乎要将仿真输出与基准测量进行比较? 是的、理论上输出应为0V。 请记住、该器件在实际情况下会遇到精确到0V 的问题(请查看输出摆幅规格)。 尝试向 R4底部注入0.1V 电压、以将输出从接地端升高。 您的物理电路可能缺少连接。  

    您能否附加.asc 文件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、常数

    请注意、OPA376采用三种不同的封装、具有三种不同的引脚配置。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、您使用什么封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、


    我解决了我的问题、电路工作正常、现在我只更改了电阻器 R=1K 和 R'= 8K (最初为 R=10K、R'=80K)

    感谢您的回答

    此致

    莫伊尼恒定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常量、

    这意味着电路在10k 输入电阻器下不稳定。  由于 R2电阻器与输入电容(Cin = 6.5pF+13pF)相互作用、在 G (f)=Vout/Vin 传递函数中形成零、使用 R2=1k Ω 会导致 Fz = 1/(2Pi * R2 Cin)= 1/(6.28*1000*19.5pF)= 8.16MHz -因此、 这远远高于 OPA376在 G=-8 (BW=GBW/GAIN=5.5MHz/8=~700kHz)时的有效带宽、因此不会影响配置的稳定性-请参阅下文。

    但是 、如果使用  R2=10k Ω 、则 FZ=1/(2Pi *R2*Cin)=1/(6.28*10,000 *19.5pF)=816kHz -因此、这非常接近 OPA376 700kHz 的有效带宽、这会导致极小的稳定性-请参阅下文。  这意味着您的原始电路很可能以 1.65V 的平均值振荡。

    但是,通过添加3pF 反馈 电容器使 R2*Cin=R1*C1来消除零点,可以很简单地解决这个问题。  这可以在无需降低所用电阻器值的情况下使电路稳定-请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    非常感谢您的解释。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝您好运!