This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:单电源功率放大器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593, OPA549, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119476/opa549-single-supply-power-amplifier

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件:OPA593、 OPA541

尊敬的团队:

我想制造单电源功率放大器。  给定条件如下。

输入信号:来自 AD5932 (可编程频率扫描波形发生器)

  -峰峰值:0.58V (内部200 Ω 电阻器接地)

  -中量程输出电压:0.32V

  -最小电压:56mV

2.所需输出电压 :0 ~ 24V (如果无法实现,请告知允许的范围。)

3. 所需输出频率:250kHz (如果不可能,请告诉我允许的范围。)

请推荐可实现的电路。

此致、

EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、输出频率为25kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是轨到轨运算放大器。

    您有什么电源?

    您需要什么输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eui-heon、

    [~引语 userid="97442" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1119476/opa549-single-supply-power-amplifier"]我想制作单电源功率放大器。

    但是、对于单电源功率放大器、您必须将 OPAMP 的输出信号移位约为中间电源(伪接地)的直流失调电压、以防止输出信号进入饱和状态。 这是你计划的吗?

    以及如何将输出信号传输到以下电路? 叠加到伪接地电位上? 还是通过交流耦合、借助合适的 RC 高通滤波器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eui_Heon、

    根据 Clemens 和 Kai 的评论、请提供您的应用缺少的设计要求。  

    在不了解您要求的详细信息的情况下、我会猜测您可能想要什么。 如果输出拉电流大于250mA、则 OPA593将不适用于该设计。 这只是一个示例。  

    e2e.ti.com/.../OPA593-Driver-07202022.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢你的答复。 所需的电流输出为5A。  如果我施加双电源、我能否获得所需的输出? 如果 OPA549不适用、是否有任何满足我的条件的解决方案?

    此致、

    EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用单电源时、0V 的输出电压将需要无限低的电阻。 这是不可能的。

    对于5A 电流、唯一的选择是 OPA549或 OPA541 (或使用分立式组件构建放大器级)。

    OPA541的输出需要为电源轨留出5.5V 的余量。
    OPA549的输出需要4V 的正电源轨余量和3.2V 的负电源轨余量。

    请注意、未在负载中耗散的功率在运算放大器中耗散、因此您需要非常好的冷却。