主题中讨论的其他器件:OPA593、 OPA541
尊敬的团队:
我想制造单电源功率放大器。 给定条件如下。
输入信号:来自 AD5932 (可编程频率扫描波形发生器)
-峰峰值:0.58V (内部200 Ω 电阻器接地)
-中量程输出电压:0.32V
-最小电压:56mV
2.所需输出电压 :0 ~ 24V (如果无法实现,请告知允许的范围。)
3. 所需输出频率:250kHz (如果不可能,请告诉我允许的范围。)
请推荐可实现的电路。
此致、
EUI-HEON
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我想制造单电源功率放大器。 给定条件如下。
输入信号:来自 AD5932 (可编程频率扫描波形发生器)
-峰峰值:0.58V (内部200 Ω 电阻器接地)
-中量程输出电压:0.32V
-最小电压:56mV
2.所需输出电压 :0 ~ 24V (如果无法实现,请告知允许的范围。)
3. 所需输出频率:250kHz (如果不可能,请告诉我允许的范围。)
请推荐可实现的电路。
此致、
EUI-HEON
您好、Eui-heon、
[~引语 userid="97442" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1119476/opa549-single-supply-power-amplifier"]我想制作单电源功率放大器。但是、对于单电源功率放大器、您必须将 OPAMP 的输出信号移位约为中间电源(伪接地)的直流失调电压、以防止输出信号进入饱和状态。 这是你计划的吗?
以及如何将输出信号传输到以下电路? 叠加到伪接地电位上? 还是通过交流耦合、借助合适的 RC 高通滤波器?
Kai
您好 Eui_Heon、
根据 Clemens 和 Kai 的评论、请提供您的应用缺少的设计要求。
在不了解您要求的详细信息的情况下、我会猜测您可能想要什么。 如果输出拉电流大于250mA、则 OPA593将不适用于该设计。 这只是一个示例。
e2e.ti.com/.../OPA593-Driver-07202022.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
使用单电源时、0V 的输出电压将需要无限低的电阻。 这是不可能的。
对于5A 电流、唯一的选择是 OPA549或 OPA541 (或使用分立式组件构建放大器级)。
OPA541的输出需要为电源轨留出5.5V 的余量。
OPA549的输出需要4V 的正电源轨余量和3.2V 的负电源轨余量。
请注意、未在负载中耗散的功率在运算放大器中耗散、因此您需要非常好的冷却。