This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552:在 RTW 封装中未使用时连接 fb1/2引脚

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119732/ths4552-fb1-2-pin-connection-when-unused-in-rtw-package

器件型号:THS4552
主题中讨论的其他器件:THS4551

您好!

我使用 THS4452RTW (QFN)封装、我的电路需要在 FDA 输出端使用10Ω Ω 电阻器、如下面的电路所示。 下图显示了 THS4551、但我使用的是 THS4552。 THS4552 RTW 封装的+FB1/2和-FB1/2引脚更靠近输入、但我需要 反馈环路中和负载之前的10Ω Ω 电阻器。 因此、最好将此电阻器放置在+OUT1/2和-OUT1/2引脚上。 在本例中、您建议将 FB1/2引脚- NC 连接什么?

谢谢!  

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    很难实现理想的布局、但您可以尝试将隔离电阻器放置在反馈引脚上并从 反馈引脚路由输出。 无论采用哪种方法、都需要将未使用的输出或反馈引脚保留为 NC。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    谢谢。 我将在输出端连接隔离电阻器并使 FB 引脚保持悬空。

    此致、

    Rahul