This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2316-Q1:测量直流电机的电流纹波

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119139/tlv2316-q1-measuring-current-ripple-of-a-dc-motor

器件型号:TLV2316-Q1
主题中讨论的其他器件:INA180TINA-TI

是否可以使用此放大器和 Arduino 测量直流电机的电流纹波?  如果是、您能否建议我如何创建布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giada、

    高侧或低侧测量? 单电源还是双电源? 具有或具有伪接地端的简单同相、伪差分或真差分放大器?

    您有原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的重播!

    我想执行高侧测量。 电机的供电电压为@ 9V。

    我 还没有创建计划、但我想遵循  https://webthesis.biblio.polito.it/14449/1/tesi.pdf 工作中描述的计划

    我的目标不是这个论文所描述的目标,而是非常相似的目标。 我只想测量直流电机电流的交流分量(电流纹波)并计算其 RMS 值。

    谢谢  

    Giada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giada、

    欢迎使用 E2E! 《模拟工程师运算放大器指导手册》中提供了许多适用于电流感应应用的示例电路。

    具体而言、我们 在这里有一个高侧电流测量设计。  

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    这些信息有许多问题。  

    如果我想采用另一种方法(低侧)、使用 INA180放大器、对于7至11安培的输入电流、电阻(Rsense)应该有多大?

    假设我想使用增益为200V/v 的放大器。

    很抱歉、如果我问这样一个微不足道的问题、但我不会遇到任何错误问题、因为我已经看到 INA180具有0.150mV 的最大偏移。

    谢谢

    Giada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giada、

    为什么不使用 TINA-TI 参考设计运行 TINA-TI 仿真?

    https://www.ti.com/product/INA180#design-tools-simulation

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议!

    Giada