This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:AEC-Q 状态

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119305/lmh32401-aec-q-status

器件型号:LMH32401

根据数据表、该 IC 似乎不符合汽车标准。

TI 是否计划在短期或长期内使该芯片符合 AEC-Q 标准?

如果不是、是否存在已经具有此类资质的该 IC 的形式/拟合/功能等效项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ghislain、您好!  

     我们的四通道版本器件符合汽车标准(AEC-Q 标准): https://www.ti.com/product/LMH32404-Q1

     我将与团队核实我们是否还计划对单通道版本进行资格认证。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的、请与我联系、了解 LMH32401是否符合汽车应用要求。 我们目前正在激光雷达设计中使用该芯片、并已获得汽车 OEM 供应商的大力支持。 我知道这类资格认证可能需要很长时间-我想知道 TI 发展蓝图中是否包含这类资格认证、或者知道 TI 需要考虑这类资格认证(例如 如果有大量订单的承诺、TI 可以承诺进行 AEC-Q 认证)。 我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ghislain、您好!

      感谢您提供有关该应用的更多信息! 我正在与我们的系统团队进行讨论。  我们是否能够通过电子邮件将此对话脱机? 我的电子邮件是 s-jalaleddine@ti.com。  

    此致、

    Sima