This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631DDAEVM:运算放大器输入问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118921/ths4631ddaevm-opamp-input-problem

器件型号:THS4631DDAEVM
主题中讨论的其他器件:THS4631

在下面的电路中、我以40MHz 的频率向 Clock+引脚发送脉冲的短序列(0至5V)。

此时信号看起来很好。 然而、在引脚3上、当我增加 VPP (LDMOS 上的直流偏置电压)时、时钟信号开始看起来很疯狂
当 Vpp = 1.5V 时、引脚3上的电压开始以一些直流失调电压随机上升和下降、有时时钟信号 会在短时间内消失、然后重新打开?

我无法理解正在发生的情况、我认为引脚3的输入阻抗不会改变、因此我不知道引脚3的信号如何突然急剧变化。

有人有任何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    当您移除 LDMOS 以便电路中只有 C84、R23、R31和 R35时、它是否正常工作?

    此外、当您采用全新的 THS4631时、会发生什么情况?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

       是的、如果我移除 LDMOS、输出信号就是我在 R35和 R31之间期望的信号、

    这适用于所有偏置电平(Vpp = 0至3.3伏)。

    这意味着、我是否使运算放大器过载、从而使其发生故障?

    谢谢、

       Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    遗憾的是、我对 LDMOS 没有任何经验。 OPAMP 的输出可能与 LDMOS 的输入阻抗不符。 或者、通过 OPAMP 刺激 LDMOS 的栅极可能会导致反馈到 OPAMP 并使其不稳定。 考虑通过公共电源电压或通过信号接地产生不必要的耦合。

    改变 LDMOS 的负载是否会对 OPAMP 的性能产生任何影响?

    LDMOS 的输入阻抗是多少? 您是否可以共享 LDMOS 的等效电路? 采用全新 LDMOS 和/或 OPAMP 是否有帮助?

    当您同时探测 THS4631和 LDMOS 时、使用多通道示波器进行探测是否会显示任何耦合效应? 您还能探测电源电压和辅助电压吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

     您似乎按照输出端电阻器的正确过程来"隔离"负载电容。

     除了 Kai 的建议:(按顺序测试以下每个步骤)

    1. 保持 LDMOS、但在(C93和到负载)之后断开任何连接  
    2. 将一个8.2pF 电容器焊接在 RF (R125)的顶部。 根据数据表图中的峰值、该放大器似乎稍微解补偿。  
    3. 将隔离电阻器(R23)从20欧姆增加到100欧姆。 LDMOS 看起来最大值为40pF、数据表中确实给出了20 Ω 电阻器、但 从快速仿真 来看、似乎需要额外增加。  

    谢谢、

    Sima