This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:e-trim 偏移消除电路

Guru**** 2928220 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119402/opa192-e-trim-offset-removal-circuit

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:OPA4192

OPA4192运算放大器具有" e-trim "偏移消除电路。  

  1. 此电路有多永久(其有效性是否老化)?  
  2. 如果此"e-trial"电路出现故障、会产生什么影响?
  3. OPA4192运算放大器的输入端具有保护二极管、这对于由多路复用器驱动的缓冲器而言通常是一个问题、尽管数据表指出该器件克服了正常限制并具有"独特"特性。  是否理解此"独特"功能、是否存在任何潜在的不良影响?  
    1. 数据表的图56是否指示如果启用保护功能、稳定时间会更长(与图40/42相比)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    2.为什么 e-trim 电路会出现故障? 在制造过程结束时执行电子修整。 仅销售成功完成电子修整的运算放大器。

    3.为什么不查看附注?

    https://www.ti.com/lit/an/sbot040c/sbot040c.pdf?ts=1658279005825

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Kai 回复、 etrim 封装级修整是在最终测试中完成的、方法是通过使用 高电流脉冲吹波多项式链路来调整输入失调电压和二进制加权修整网络的漂移-这会在最终保险丝熔断后永久打开这些链路、从而防止将来出现任何意外的重新修整 (请参阅下面更详细的说明)。  

    OPA4192是支持多路复用器的输入运算放大器、这意味着它在输入端子之间没有背对背输入保护二极管-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    Kai 已彻底解决了您有关 OPA192 e-trim 的问题。 请查看他提供的参考资料。 我已在您的问题中添加了一些其他意见:

    1. 此电路有多永久(其有效性是否老化)? e-trim  是 TI 非常现代、最先进的修整技术。 与激光修整由于老化而可能在一段时间内发生轻微偏移的薄膜电阻器不同、e-trim 以电子方式编程并永久建立偏移零机制。  编程 不受时间的影响。
    2. 如果此"e-trial"电路出现故障、会产生什么影响?  - e-trim 电路的可能性与运算放大器其余部分的硅故障率相当、并且极低。  
    3. OPA4192运算放大器的输入端具有保护二极管、这对于由多路复用器驱动的缓冲器而言通常是一个问题、尽管数据表指出该器件克服了正常限制并具有"独特"特性。  是否理解此"独特"功能、是否存在任何潜在的不良影响?  - 这是 TI 肯定理解的、并且专门开发用于解决 OPA192数据表第8.3.1节"输入保护电路"中讨论的与传统输入钳位相关的问题。
      1. 数据表的图56是否指示如果启用保护功能、稳定时间会更长(与图40/42相比)? - OPA192性能是图中的绿线。 结果显而易见。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程