This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272:最大电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV274, TLV272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119682/tlv272-max-current

器件型号:TLV272
主题中讨论的其他器件:TLV274

您能告诉我 TLV272和 TLV274 IC 中各个运算放大器的最大拉电流和灌电流能力吗?

 

  • 在绝对最大额定值部分、最大额定电流被指定为100mA、但是在电气特性:输出特性部分、最大负电源轨电流被指定为12mA。 请您对此进行澄清吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    输出电流能力取决于 电源。  查看  数据表上的图7和图8将有助于说明这一点:

    在  VDD = 10V 和 VO =  0.5V (即相对于电源轨的0.5V)的情况下测试最大负电源轨电流。  在这种情况下、这将对应于大约12mA 的电流。  随着输出电压的增加、最大灌电流达到100mA (在灌电流时变得无效)。

    在 VDD = 10V 和 VO = 9.5V (即相对于电源轨的0.5V)的情况下测试最大正电源轨电流。  在本例中、这将对应于大约13mA。  当输出电压降低时(在拉电流时效率降低)、最大拉电流达到100mA。

    显示如此接近电源轨的输出电压的输出电流数据表并未说明最大拉电流和灌电流、但这些曲线确实如此。

    要了解有关短路保护的更多信息、我建议您观看 TI 高精度实验室输出摆幅讲座

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    洪泽