This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991-Q1:如果 TI 对 OPA171-Q1或 OPA991-Q1执行 EMC 评估?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171-Q1, OPA991-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119624/opa991-q1-if-ti-execute-emc-evaluation-on-opa171-q1-or-opa991-q1

器件型号:OPA991-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA171-Q1

大家好、  

我的客户正在考虑将 OPA171-Q1转换为 OPA991-Q1。

但是、为了加快更换速度、客户和终端 OEM 请求 TI 是否可以提供 OPA171-Q1和 OPA991-Q1的 EMC 验证文件。

相关的日本 EMC 验证标准是 JEITA ED-5008和 JASO D019。

请回答以下问题:

1.我们是否对 OPA171-Q1或 OPA991-Q1执行任何 EMC 评估?

如果没有、TI 是否可以为这两个器件添加 EMC 评估?

此致

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我们确实在 OPA991-Q1上评估 EMIRR、您可以在下图中看到这一点。 我还在内部询问、以查看 OPA171-Q1上是否有 EMI 滤波器

    您能否解释一下客户为何需要对器件进行 EMC 评估? 它们已被设计用于许多应用中、没有任何问题。

    例如:是否有客户器件通过了我们器件未通过的测试? 如果是、您能否分享有关用例的信息以及观察到的行为。

    最棒的
    Jerry