This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:芯片是否相同。

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118041/ina213-die-is-the-same-or-not

器件型号:INA213

大家好、

我对 INA213x 有疑问。

INA213A、INA213B 和 INA213C 裸片是否相同?
A 和 B 是否通过测试分类为单独的产品?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    这三种器件由不同的裸片制成。 但是、差异仅与 ESD 保护有关、功能电路是相同的。

    ESD 差异反映在数据表中。 例如,在“绝对最大额定值”表中,以下摘录:

     

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    很抱歉我迟到了。
    我知道。
    感谢您的回答。

    此致、
    石田山