This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903施加的 CT 电流值过流检测电路配置问题

Guru**** 2507165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119057/lm2903-lm2903-applied-ct-current-value-overcurrent-detection-circuit-configuration-problem

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM393LV

您好、TI 专家。

客户应用了 LM2903并配置了 CT 电流值过流检测电路、但存在以下问题。

问题:即使 IN-不超过 IN+、它也会下降到低电平。  (请参阅随附的文件内容)

e2e.ti.com/.../_2800_LM2903_2900_-Circuit-Review-Problems.pptx

Q1)我能否知道问题现象的原因?

Q2)是否有任何解决方案?

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    您的客户是否已阅读数据表的第8.2.2.1节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady

    感谢您发帖。  正如 Kai 提到的、由于两个输入都超出了建议的工作范围、因此输出看起来会变为低电平。  发生这种情况时、即使输入可能不反映输出低电平条件、输出也会变为低电平。  您的工作电压似乎为5V、因此我建议您切换到具有轨到轨输入功能的比较器、例如我们的新型 LM393LV。  此器件与 LM2903引脚兼容、可解决您的问题。

    卡盘