This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:无电源时的信号输入

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, OPA2206, OPA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118963/tlv9001-signal-input-without-power-supply

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: OPA2206OPA2310

大家好、团队、

没有电源的信号输入是否会损坏 TLV9001?

(3V DC 是输入到输入引脚、无电源。 缓冲器配置将用于监控电池电压。)

此外、我们是否还有关于没有电源的输入引脚泄漏电流值的信息?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    原理图会有所帮助。

    可能会发生两种情况:损坏和闩锁或锁定。 可通过添加合适的限流电阻器来防止损坏。 请参阅数据表的第7.1和10.1节。

    但是、当超过共模输入电压范围时、可能会额外发生闩锁或锁定。 我在这里讨论了这个主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097514/tlv9002-can-we-connect-ct-to-tlv9002

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入被二极管钳位到电源、因此即使使用限流电阻器、一些电流也会从输入流入电源、并且可以部分为 TLV9001或连接到该电源的任何其他元件加电。

    您应该使用具有过压保护功能的运算放大器(OPA2206)或使用模拟开关断开信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    Clemens 和 Kai 已经介绍了在未供电时驱动器件输入的相关问题。  

    以下博客文章演示了放大器如何通过输入二极管实现自供电: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/the-self-powering-device

    在给定条件下、我没有任何泄漏电流数据。 输入电流超过10mA 可能会对器件造成永久损坏。 我建议在这种情况下将电流限制在1mA 以下。

    您可以使用TLV9001S 等关断器件将放大器输入和输出设置为高阻态、从而在放大器未通电+关断时驱动输入引脚。 《TLV90xxS 具有关断功能的运算放大器设计》

    或者、某些器件(例如 OPA2310)缺少将输入连接到 V+轨的 ESD 二极管。 这样可以在输入端出现正电压、而不会将 ESD 泄漏到 V+。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakai-San、  

    为了添加 Jacob 对 OPA2310的评论、下面是 Abs max 表的旁边:  

    只要器件未通电时的输入信号低于6V、OPA2310就会是这种情况下的最佳器件。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州