This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:OPA340MDBVTEP

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118636/opa340-opa340mdbvtep

器件型号:OPA340
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 TI 专家团队:

我在我的设计中使用 OPA340。 在这种情况下、OPA340需要灌入以 uA 为单位的小电流。 但我在数据表中找不到 OPA340输出的灌电流能力。 在本例中、输出电压为5V、串联电阻为5K。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    根据您的描述、您计划做什么并不清楚。 请提供更多详细信息并显示原理图。

    顺便说一下、"灌电流"意味着电流流入 OPAMP 的输出。 数据表的图15显示了 OPA340在其输出电压被完全驱动至电源轨时的拉电流或灌电流行为。 您可以很容易地看到、OPA340不仅可以拉取电流、还可以灌入数十 mA 的电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加上 KI 应答、如果在 Vout 和接地之间连接了5k 负载、 则在单电源应用中、Vout 始终高于接地值、因此无法灌入任何负载电流-请参阅下面的。  在5V 输出电压和5k 负载接地的情况下、所需的拉电流 Iout=5V/5k =1mA、完全处于 OPA340在任何指定温度下的最小+/-20mA 能力范围内

    另一方面、在将5k 负载连接到 Vcc 的情况下、输出需要在 Vout=~5V 时达到最大1mA 的灌电流、这完全在 OPA340的能力范围内。

    图15显示了不同温度下实际的 OPA340输出驱动灌电流/拉电流能力。 在25°C 时、短路电流为+/-50mA -请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  如果给定的数据不清楚该案例、我会感到抱歉。

    我正在尝试找到运算放大器 U2在5V 脉冲下所需的限流电阻器 R19的值。

    感谢您提及图15、其中显示灌电流和拉电流限制是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    您可以轻松仿真 OPA340的灌电流/拉电流性能、其输出电流为+637uA/-342uA -请参阅下面的内容。 BTW、 无需在10F 电容器的电路 C2中使用-请参阅下面的。

    下面我附上了 TINA-TI 原理图、供您 自己进行仿真。

    e2e.ti.com/.../Vishal-OPA340-transient.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    这非常有用、我会相应地进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝您好运!