主题中讨论的其他器件: LM3489、 LP5907
你好
我观察到 TLV9004的输出异常。 在以下原理图中、放大器的输出应约为1V、即直流值。
但我在输出中看到了一个奇怪的振荡。 放大器的输出作为输入之一连接到1G3157。 但是、当我移除开关时、问题仍然存在。
放大器的非反相输入看起来非常正常。 但放大器的反相输入对干扰看起来非常奇怪。
感谢您的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我观察到 TLV9004的输出异常。 在以下原理图中、放大器的输出应约为1V、即直流值。
但我在输出中看到了一个奇怪的振荡。 放大器的输出作为输入之一连接到1G3157。 但是、当我移除开关时、问题仍然存在。
放大器的非反相输入看起来非常正常。 但放大器的反相输入对干扰看起来非常奇怪。
感谢您的支持
您好!
这看起来像是接地问题。 信号接地看起来不干净且有噪声、但似乎受到 SMPS 开关噪声的污染。 请记住、LDO 在高频下的纹波抑制通常非常有限、因此、开关噪声可能会穿过 LDO 并出现在 LDO 的输出端。
这意味着运算放大器会看到有噪声的电源电压。 但信号接地也会受到此噪声的影响、因为每个电源电压去耦电容器都会将开关噪声的 HF 成分直接分流到信号接地。 并且、通过流回到开关噪声源- SMPS -所有信号接地都会受到该噪声的污染。 因此、接地不再是接地、而是取决于相对于 SMPS 测量接地的位置。
信号接地噪声可以注入到运算放大器的输入端、并由此出现在输出端、或者更好地说明运算放大器在此噪声下的作用。 或者、如果您将示波器探针的接地引脚连接到距离较高的接地点、并与 OPAMP 的接地引脚相连、那么您可能只会看到这两个接地点之间的接地噪声下降。 在这种情况下、即使运算放大器未显示任何噪声、您也可能会看到噪声。 示波器仅显示两个电压之和、OPAMP 的输出电压加上接地噪声。 因此、在测量 OPAMP 的输出电压时、应始终将示波器探针的接地引脚与 OPAMP 的接地引脚相连。
当噪声通过输入或电压引脚注入到 OPAMP 中时、输出电压通常会显示下冲和上冲的振铃、但不一定显示陡峭的边沿。 振铃是 R29、C10和位负载电容的结果:

e2e.ti.com/.../user_5F00_tlv9002.TSC
边沿的压摆率受 OPAMP 的限制、不能无限陡。
但另一方面、当噪声耦合到运算放大器的输出端时、运算放大器的输出电压看起来稍有不同。 然后、振铃的第一个边沿与噪声脉冲一样陡峭。 由于 OPAMP 的有限带宽和输出阻抗、因此 OPAMP 的输出强制遵循该边沿:

在现实中、您将始终看到所有这些贡献的组合、其中一点来自这一点、另一点来自这一点。
如何防止这一切?
1.在 SMPS 的输出端安装一个低通滤波器(Pi 滤波器)、并将电源电压(包括从该 Pi 滤波器接地到 LDO 的电源电压)馈入 SMPS 本身。 然后、该噪声将不再穿过 LDO 并污染信号接地。
2.使用适当的信号接地、最好是实心接地层、以强制电路板上所有位置的接地端都是接地端。
3.为了使用示波器进行正确的测量,请使用这样一个接地弹簧:

Kai
用户好!
Kai 正确、这可能是由 ADC 采样引起的。 我不知道放大器正在驱动 ADC。
在这种情况下、需要一个电荷桶来帮助在 ADC 采样期间保持输出电压。
请观看此 TIPL 视频、了解如何计算 ADC 的无源器件: ADC 无源组件选择。 此资源可帮助您修复输出干扰。
您所使用的特定 ADC 的数据表还应提供有关建议组件值的更多详细信息。
最棒的
Jacob
使用相同的 OPAMP 电路、相同的电荷反冲滤波器和相同的 ADC、您将始终看到相同的毛刺脉冲、而与要转换的信号无关。 毛刺脉冲将始终叠加到 ADC 的输入信号中。
当您采用另一个 ADC 时、干扰可能会消失、尤其是当 ADC 具有额外的输入缓冲器时、它本身通过开关电容器驱动 ADC 的采样级。
当您使用另一个电荷反冲滤波器时、干扰也可能消失或至少改变其形状。 例如、电路中的 C3越大、干扰就越小、因为 C3将越来越多地驱动 ADC 输入端的开关电容器、而不是 OPAMP。 这就是您的应用中应增加 C3的原因。
当您采用快得多的运算放大器时、干扰也会变得小得多或至少短得多、以便运算放大器的输出可以在 ADC 的采集周期内完全稳定。
Kai