This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404-Q1:交流耦合输入

Guru**** 2823185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117996/lmh32404-q1-ac-coupled-input

器件型号:LMH32404-Q1
主题中讨论的其他器件:LMH32404

大家好、

我们有一个应用、其中 LMH32404输入通道将由平衡检测器驱动。

这些检测器具有一些不可忽略的直流输出电流、因此我们考虑将检测器与 LMH32404进行交流耦合。

信号带宽为200kHz 至50MHz。

这种方法是否存在任何固有问题?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这不是问题、但 您是否考虑 利用环境光消除功能?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答、但正如我所说、我们将使用平衡检测器、它将拉取和灌入电流。

    TIA 数据表指出、ALC 仅在 PD 灌电流时工作。

    此外、我稍微错误地指出了这个问题。

    实际上、我们所需的信号的幅值 和频率相对非常小、从大约1MHz 向上开始  、但它位于一个不需要的大约200kHz 的非常大的信号上。

    200kHz 时这个无用的信号是我要阻止(至少部分) TIA 输入的"直流"信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、具有外部偏置的交流耦合应该很好、听起来您可能需要对电容器值进行实验以获得正确的滤波量。 如果您需要更严格的分析、我需要光电二极管电容规格。  

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、

    David