This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:ESD 数据请求

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2371, TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116676/tlv2374-esd-data-request

器件型号:TLV2374
主题中讨论的其他器件:TLV2371

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 TLV2374IPWR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    请参阅此处:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865984/tlv2371-tlv2371-esd-hbm-cdm-mm-data

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我检查了您联系的链接、但我检查 了 TLV2371的 ESD 数据 、而不是 TLV2374的 ESD 数据

     TLV2374的 ESD = TLV2371的 ESD 是否存在任何问题

    Yutaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro、

    在该帖子中、显示四通道版本已通过测试、并通过了高达1.5kV 的 CDM 测试、单通道到四通道的性能可能类似。 但是、这不是数据表额定值、仅基于样本数据。 器件没有额定值。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    TLV2374的产品自2001年起、不提供最新的 ESD 保护电路、可在 TI 的最新 CMOS 运算放大器中找到这些电路。 但是、可承受1500V 的 ESD 测试脉冲表明、在遵循常规 ESD 处理预防措施的情况下、TLV2374在正常生产过程中易于处理。

    在工业应用电路中、OPAMP 无论如何都可能需要额外的 ESD 保护措施、因为在 CE 测试期间、会向电路施加8kV ESD 测试脉冲。

    Kai