This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858DSGEVM ||适用于500MHz 输入频率的 TIA 设计

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118174/opa858dsgevm-opa858dsgevm-tia-design-for-500mhz-input-frequency

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858OPA859

您好!

在 OPA858和 OPA859的评估板布局中、受控布线阻抗和主信号布线的类型是什么? 它是以下哪一项?

1) 50欧姆正常单端传输线路

2) 50欧姆共平面传输线

您可以共享 OPA858的布局文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    从其外观来看、它们是50欧姆 GCPW。 我可以向您发送布局文件、但您所需的布线宽度将取决于您为制造工厂选择的层叠和电介质、前提是您正在制造自己的电路板?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。 请分享 OPA858 EVM 的布局文件吗? 我想 OPA859的情况也差不多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅您的消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。