This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:单电源运行、增益不符合预期

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117348/ina826-single-supply-operation-gain-doesn-t-match-as-expected

器件型号:INA826

各位专家:

你好。 寻求此查询的帮助:

我将在采用+28V 电源的单电源模式下使用它。 增益与1+49.4k/Rg 公式不匹配。 此外、在仿真中、随着输入电压的增加、输出中会出现非线性中断。 我想操作单电源不是一件简单的事情?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

PN: INA826AIDGKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    不需要、您将需要负电源电压。

    我看到您将 INA826的输入端永久连接到信号接地、您似乎没有任何共模输入信号、或者换句话说、您在输入端没有任何差分信令。 那么、您是否需要仪表放大器? 或者、简单的标准 OPAMP 也能满足您的需求吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、在此配置中、您可以轻松地超出仪表放大器的输入共模电压范围。  当基准引脚接地且负电源(Vs-)也接地时、INA826的输入和输出范围会受到限制。  由于 INA826仪表放大器架构由三个放大器组成、所有放大器都必须处于其线性范围内、因此计算仪表放大器的输入和输出线性范围限制可能有点困难。  输入和输出范围是 电源、Vref 引脚电压和增益的函数。

    但是、您可以下载"模拟工程师计算器"来验证仪表放大器的输入和输出电压范围。  “VCM vs. Vout”软件工具考虑每个内部放大器的输入和输出限制,并显示系统级图,显示线性输出范围,作为电压电源、增益、Vref 引脚电压和输入共模的函数。

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

     在您的示例 中,使用“VCM vs. Vout”软件工具,选择 Vs-=0V、Vs+= 28V、VREF=0V 和增益=29.39V/V 的 INA826,并假设负输入端子接地,(+I)端子允许的输入电压范围限制在+3.5mV 至+922mV 之间, 或大约+0.1V 至+27.1V 的输出。

    如果您需要测量负输入信号、则需要使用双极电源。

    或者、如 Kai 所述、如果您只想放大相对于 GND 的单端正信号、则可以考虑在同相配置上使用运算放大器。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    使用具有单极电源(((Vs-) =GND。、Vref  =GND、-in = 0V、 增益=29.39V/V )的 INA826将+IN 同相输入限制为仅限 大约+3.5mV 至+922mV 范围内的正输入信号、因为输出只能摆动~0.1V 至~27V。

    在大多数应用中、当 VREF 以 GND 为基准时、INA826将通过双极电源进行偏置、以支持全正负范围。  或者、该器件可由单极电源供电、VREF 偏置为 Vs/2附近的正极、输入共模更接近电源的中间。

    下面是 TI -高精度实验室课程、详细讨论了三安培拓扑范围/主题:

    training.ti.com/three-amp-theory

    如果您需要不同的电路、请让我们详细了解差分输入、输入共模电压范围和电源要求。  正如我们所建议的、如果您只想放大相对于接地的正单端信号、一种可能的替代方法是使用由单极电源供电的运算放大器电路。  可能还有其他选项。

    谢谢、此致、

    Luis