This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:查找散热焊盘上的尺寸

Guru**** 2381820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117801/lmp7704-sp-looking-for-dimensions-on-thermal-pad

器件型号:LMP7704-SP

此图列出了此部件的底部散热焊盘、但焊盘没有实际尺寸。 您能否提供尺寸、或建议占用空间所需的焊盘尺寸?

https://www.ti.com/jp/lit/pdf/mccf004a

谢谢、
Chris Halleran

chris.halleran@sncorp.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     您能否提供尺寸、或建议占用空间所需的焊盘尺寸?

    我认为散热焊盘尺寸为4.25mm - 4.65mm x 9.27mm、如下图所示。 3D 图像链接到 mouser.com

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LMP7704HBH-EM?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kE9cjp6RWzcuujiRBx4WqSE%3D

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    尺寸4.25/4.65是背面凸起的陶瓷面积的宽度。 同样、9.27mm 显然是顶盖(不一定与散热焊盘长度相同)。

    从散热焊盘到陶瓷边缘有一些空间(我猜散热焊盘周围大约可以看到0.2mm 的陶瓷带)。  通常 、带有散热焊盘的器件的数据表将实际显示散热焊盘的尺寸...这样您就可以在 封装上正确调整 PCB 焊盘的尺寸。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    下面是另一个 TI 数据表的示例...它们为您提供了散热焊盘的参考尺寸。 如果没有其他东西、我将使用4.05mm 的宽度和9.33mm 的宽度(距陶瓷底部的标称边缘0.2mm、这似乎是他们在该另一个器件上所做的)

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喜欢这个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我联系了我们的机械工程师、这里是答复。  

    14HBH 封装散热焊盘尺寸为4.04x9.32mm。  

    该团队将更新封装图纸信息。 请留出一些时间进行更新。  

    感谢您抓住并通知错误!

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    FYY、这是 LMP7704-SP 器件14HBH 封装图的最新版本。 在 TI.com 中更新工程图可能需要几天的时间。 随附的是修订的副本。  

    e2e.ti.com/.../4225069.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond