This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:输入阻抗

Guru**** 2868650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118215/ina241b-input-impedance

器件型号:INA241B

您好、团队正在寻求一些支持。

我们是否可以知道该器件的输入阻抗?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从输入偏置电流导出阻抗。 但 IB 在输入电压上大致恒定、因此使用 IB 本身设计可能更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    只有当输入电压和输入电流符合欧姆定律时、输入电阻规格才有意义、至少达到一阶近似值、并且输入电压范围足够宽。 如果情况并非如此、例如、由于输入电流随着输入电压的变化而急剧变化、因此在输入电流方面进行 tink 更有意义。

    反之亦然、如果未指定输入电阻、但仅指定特定输入电压下的输入电流、那么我会假设输入电流和输入电压之间存在非欧姆关系。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Kai 和 Clemens 提供的所有有效积分。  由于这是预览器件、因此未来应提供更多图解。  发布后、我们通常会提供 IB 与 Vsense 以及 IB 与 VCM。  对于这些图、您应该拥有所需的所有信息。