This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:基准电压电流限制

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118457/log114-reference-voltage-current-limits

器件型号:LOG114

您好!

LOG114上的 Vref 引脚可消耗的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    LOG114数据表仅将基准负载调节指定为 ±2mA、其中基准电压会改变 为±200ppm/ mA 的电流;因此、一般而言、它仅在灌电流或拉电流2mA 时保持预期性能。  尽管基准输出短路电流通常为10mA;但该规格代表故障条件;其中基准无法在其指定性能范围内工作。

    2.5V 基准用于生成精密基准电流或将光电二极管或电路偏置为共模电压。  由于 LOG114范围可扩展至八个十进制、100pA 至10mA、 因此2.5V 基准旨在生成一个高于最小范围几十年和低于最大范围几十年的精密电流源、在许多情况下、该电流源位于 MicroAmp 范围附近 (请注意、基准电流不一定要放置在中间)。  请参阅第13页和第14页上的详细示例。  

    谢谢、此致、

    Luis