This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:器件型号 INA826AIDR 需要外壳温度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118349/ina826-require-case-temperature-for-part-number-ina826aidr

器件型号:INA826

大家好、

我们使用 的是 INA826AIDR 器件、  并且需要器件型号 INA826AIDR 的外壳温度。 因此、请提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    "管壳温度"是什么意思? 最高管壳温度? 在运行期间? 还是焊接? 请确认。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    请按照 Kai 的建议澄清您的"外壳温度"操作。  

    如果我不得不猜测您的要求、您可以参考热性能信息。 您需要为我们提供电源电压和原理图、我们可能会提供估算值。  INA826为低功率拉电流/灌电流器件。 在运行过程中、它不应在任何较高的外壳温度下运行。 外壳温度取决于 INA826内部的 Tambb 温度+散热、将其中一个热参数乘以近似值。 例如、在空闲状态下、根据静态电流数据、外壳温度在 Tambb 附近工作。  

    最好。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavik、

    外壳温度是封装内部功率耗散的函数、这取决于您的应用的具体细节、例如电源和输出电流负载、因此只有您可能知道这一点-请查看以下链接下的培训材料:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-and-temperature?context=1139747-1139745-14685-1138799-607342

    如果您参考最高环境温度、Ta 或结温 Tj、您可以在下面显示的绝对最大额定值表中找到它。