TI 专家:
您好! 当我们在 ToF 雷达阵列中使用该 TIA 放大器进行并行输出时、我们发现在不同通道或不同器件之间切换时、TIA 输出电压具有较大的电压阶跃、最大的阶跃可以达到20mV、 而 TIA 的 P 级单端输出波形(通道1)如下所示:

由于 TIA 输出中的此电压阶跃、后级高增益放大器的输出电压波形具有更严重的阶跃。 后级放大器的 P 级单端波形(通道1)输出如下:

这个问题是我们项目中的一个巨大瓶颈。 我希望能得到 TI 专家的帮助、他们可以帮助解释执行此步骤的原因以及解决此问题的方法是什么?
下面是我们电路的原理图: