This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA170:所需的增益为100或更高的电流分流监控器 IC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA170, INA281, INA296B, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117966/ina170-required-current-shunt-monitor-ic-with-gain-100-or-more

器件型号:INA170
主题中讨论的其他器件:INA169INA281INA296BINA240

您好!

 10多年来,我们一直在我们的设计中使用这款“高侧双向电流分流监控器”(MPN :INA170EA/2K5)作为电池充电放电电流测量应用。

目前、在生产端、由于交货周期长、我们无法获得该器件。

因此、计划更换零件(1至1)  或进行小幅设计更改(首选100增益)

您能不能为相同的情况建议一些替代的 MPN。  

相关 信息

普拉文 B

专家-智能硬件电子产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我认为我们没有任何与 INA170引脚对引脚兼容的器件....  但是、如果您愿意进行硬件更改、我们有各种替代选项。 如果您只需要单向感应、那么您可能会对 INA281感兴趣(它是固定增益、但有100个选项)。  INA169与 INA170更相似、但也较旧、因此最好使用较新的器件。

    如果您需要双向电源、那么 INA240或 INA296B 非常适合您需要大于40V 的电压能力。  否则、根据您的要求、您有许多器件选项。 我建议使用 以下网站中的产品选择工具  :www.ti.com/.../products.html (对于模拟输出器件、如果您需要数字、也可以使用该工具)。 通过该工具、您可以在左侧选择所需的参数、并可让您了解哪些器件适合该参数(例如、选择100增益、它将仅显示具有100增益选项的器件)。