This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:I ADJ 引脚电阻或低负电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112054/ths6182-i-adj-pin-resistor-or-low-negative-voltage

器件型号:THS6182

大家好、 -我们按照建议用一个0r 电阻器替代了馈入 IADJ 引脚的1K 电阻器-没有变化。

到目前为止的总结:THS6182在状态从"禁用"更改为"完全偏置"时过冲、因此在 Bias-1/Bias-2的1->0转换后、输出可被认为至少100us 有效。

感谢大家的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amihav、

    感谢您重新连接此问题

    下周我将在实验室/仿真中设置我们在 EVM 上讨论的各种配置、看看我是否能够获得更好的过冲/稳定时间性能。  在我介绍这一点时、您能否共享电源/输入信号详细信息、任何相关的工作台屏幕截图和原理图/电路板信息?

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amihav、

    我已经调查了您使用 EVM 描述的行为;我无法复制您在禁用/启用转换期间看到的过冲/振铃。  您是否愿意离线重新连接、以便您可以共享原理图/其他电路详细信息?  同时、我将查看器件规格。

    最棒的

    阿尔茨