This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]精密放大器的功能安全

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118140/faq-functional-safety-for-precision-amplifiers

什么是功能安全?

国际电工委员会(IEC) 615081国际标准化组织(ISO) 262622等功能安全标准要求半导体器件制造商解决系统和随机硬件故障。 通过遵循严格的开发流程来管理和缓解系统故障。 随机硬件故障必须遵守指定的量化指标、以满足硬件安全完整性等级(SIL)或汽车 SIL (ASIL)要求。  

许多汽车系统都需要功能安全。 根据 ISO 262622的定义、ASIL 一词表示汽车安全完整性水平、它具有从 A 到 D 的关联字母。ASIL A 具有最低的安全完整性水平、ASIL D 具有最高的安全完整性水平。 并非汽车中的所有电路都分配了 ASIL。 门控车内灯等简单电路可能不具有功能安全要求、因此不需要 ASIL。

术语 SIL 表示安全完整性水平、适用于要求功能安全的非汽车应用、例如在制造潜在危险产品期间进行精确测量所需的电路。   

在设计特定组件之前、具有 ASIL 或 SIL 要求的电路可能需要产品制造商提供信息。 根据提供的支持和文档、德州仪器的产品分为表1中定义的三个功能安全类别。

表1:德州仪器的功能安全类别

在哪里可以阅读给定产品的功能安全信息?

可在 TI 产品文件夹页面上访问功能安全信息。 进入页面后、向下滚动到"技术文档"部分、导航至图1所示的"功能安全信息"类型的链接。

图1:产品文件夹中的功能安全信息

哪些器件具有功能安全功能?

器件可在 TI 的参数搜索工具中按其功能安全级别进行筛选。 在下面、您将找到 PRAMP 架构下的功能安全型器件的预滤波参数搜索链接:

图2: 突出显示了功能安全滤波器的参数表

如果我感兴趣的产品不具有功能安全功能、该怎么办?  

对于 PRAMP 器件、请联系产品线功能安全冠军 Jacob Fattakhov (j-fattakhov@TI.com)。

 

在哪里可以找到有关功能安全的更全面的信息?

TI.com/functionalsafety

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 已关闭、如有问题、请 通过 E2E 论坛直接与我联系、并发送私人消息。