This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:使用 INA181A1替代 INA214后出现不稳定问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117999/ina181-unstable-problem-after-using-ina181a1-to-replace-ina214

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:INA214

您好!

我的客户正在使用 INA181A1来替代 INA214、以便在更高的带宽下获得快速响应。 BUR 他们发现、在干扰方面输出极不稳定、有时它可能是一个方波输出。 分流器上的采样电压约为10mV、用于感测开关电源拓扑的电流。

因此、我想问:

对 INA181A1采样电流的干扰是否有任何特殊要求、是否适合用于开关电源拓扑?

在这种情况下、使用 INA181A1时、是否有任何解决方案可以平衡响应速度和系统稳定性?

谢谢。

此致、

Manu Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    INA181A1比 INA214快得多:350kHz 带宽与30kHz 带宽。 因此、很有可能它的行为会非常不同。 但这并不一定意味着它"在干扰方面极为不稳定"。 它只是显示了更多的输入信号谐波、而较慢的 INA214无法重现这些谐波。 INA214的输出信号看起来更平滑、噪声更低、但最终它只是其非常有限的带宽的影响。  

    为了更好地进行分析、原理图和一些示波器图会很有帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Manu、

    请您分享原理图吗? 正如 Kai 提到 的、INA181可能只是拾取更多的高频电流振铃。 因此、如果您希望信号更平滑、则需要采用输入和/或输出 RC 滤波器。 我首先要 Ω 每个输入引脚的10 μ F (RF)差分输入滤波器以及 IN+和 IN-之间可能的最大差分输入电容器(CF)。 允许的最大 CF 取决于系统所需的最小信号带宽。  

    此致、

    Peter