This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:加电之前的 IN+/-偏置与电源轨上电间的关系

Guru**** 2510045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118126/ina290-in---bias-before-vs-rail-power-up

器件型号:INA290

在我正在处理的应用中、我们 尝试感应54V 上的电流、但器件的与之之间的关系将更像12V 或5V、这将在电源定序中稍后出现。

V+/V-检测引脚在 Vs 上电之前向 Rsense 施加电压是否存在任何问题?

谢谢、

Jeramie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeramie、

    我今天也有一个类似的问题。  同一答复。

    通常、由于我们的输入结构、您只需担心相对于 GND 的输入。  当 VS 引脚在其他器件上悬空、而输入端发生转换时、我看到了一些问题。  通常、在加电时、电容器接地、足以在加电序列发生之前将电压保持在0V、不会被视为悬空。  您可以看到 Vs = 0V 时的 IB 没有问题。