Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592、
我们正在尝试通过 USB2ANY 控制 LMX2592的自动测试。 我们首选的自动化是 VBA Excel。 我们尝试了 ActiveX 方法,其中提到了几个完美而简单的地方。 但是、与许多其他人一样、从 Excel VBA 中使用 TI 示例代码和 ActiveX 启动 TICS Pro 时、无法与 USB2ANY 建立连接。 它闪烁绿色 LED 上的4次快速闪烁、然后暂停、然后重复。 断开连接和重新连接不起作用、只会导致错误。 在 VBA Excel 之外手动加载 TICS Pro 可以正常工作。
我知道新固件正在转向基于 TCP 的自动化、但在 SDK 中、只有 VB 示例、而不是 VBA 示例。 是否有任何库和说明可以使其正常工作、最好与 ActiveX 方法一样简单。 将 USB2ANY 更新为最新固件(2.9.x)。 我们将会非常感谢您在这方面提供的任何帮助、因为我们的时间已经过了。