This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:要了解 AMC1350的问题

Guru**** 2386390 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1351, TLV6001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116289/amc1350-questions-to-understand-amc1350

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1351TLV6001

大家好、

客户对 AMC1350有一些疑问。 您可以支持此功能吗?

它们尝试使用 AMC1350而不是 AMC1351、尽管输入信号为直流0~5V 和 ALMOS DC 信号。 这是因为 AMC1351的交货周期长于 AMC1350。 当他们将 AMC1350用于直流信号输入时、您能不能说出任何问题?

2.您能否说出为什么可以将+/-5V 电压应用于 AMC1350、尽管电源是5V?

3.您能告诉我们在该器件中将单端输入转换为差动输出的机制吗?

4.您能告诉我们100k~150kV/us  共模瞬态会如何影响 AMC1350输出吗? CMTI 为100kV/us (min)、但不确定它会如何影响器件。  

在数据表的图8-3中、使用了 TLV6001。 当 AMC1350的 VDD2为5V 时、TLV6001的电源也为5V 是否正常?

4.在图8-3中,您能否告诉您如何决定 R1/2/3/4和 C1/2?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    1.没有问题。 与 AMC1351类似、它们将失去 AMC1350中规定的一些 SNR 性能。  

    2. 我不能在公众论坛上披露我们装置的建造细节。 我将与您脱机联系。   

    3.调制器将单端输入信号转换为数字比特流,通过隔离栅发送,然后通过数字滤波器在低侧重建。  有关简化的方框图、请参阅图7.2;有关  其他信息、请参阅以下文章:www.electronicdesign.com/.../texas-instruments-introduction-to-isolated-amplifiers-and-modulators。  

    CMTI 故障会破坏通过隔离栅的位、并表现为单个事件持续~3us 的小偏移。 更严重的事件可能会增加输出上偏移的幅度或持续时间。  

    5.是的。 这可以在 TLV6001数据表的7.3建议运行条件中看到。  

    6.这将取决于您对 ADC 和终端设备的信号幅值和带宽要求。 请参阅本文档的设计步骤5-9: https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf 和本技术手册以了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa229a/sbaa229a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    谢谢!

    关于4、请让我再问一个。

      在发生100k~150kV/us 共模瞬态期间、位信号的电压可以变化多少?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    您可能会发现这很有用:

    e2e.ti.com/.../slua909.pdf

    https://training.ti.com/mastering-common-mode-transient-immunity-cmti-isolated-gate-drivers

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai

    Alex 还有其他评论吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    抱歉、我错过了您的后续问题。 偏移量的大小取决于共模瞬态的严重程度以及瞬态导致的位数损坏。 例如、单个位故障 将导致 大约60mV 的偏移、而3x 位故障将导致大约170mV 的偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    请允许我以其他语言向您提问。  

    CMTI 的定义是什么? 我的意思是、CMTI=100k/us 意味着即使施加了100k/us 共模瞬态、也不会对器件产生任何影响?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    没错。  

    共模瞬态抗扰度(CMTI)描述了隔离式放大器可以在没有误差的情况下承受的接地电位差的最大变化率。  

    如果 CMTI 激励源等于或小于100kV/us、则不会对器件产生影响。 如果 CMTI 激励大于100kV/us、则器件可能会在输出端显示轻微的+/-失调 电压、如我之前所述。