This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903DR X 射线和裸片差异

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117859/lm2903-lm2903dr-x-ray-and-die-difference

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: 、LM393B

大家好、我能不能检查不同原产国之间零件框架以及模具版本之间的差异?

我们首先观察引线框的差异、因此我们仔细观察了芯片。

在这个新的修订版 A0中。我们注意到芯片尺寸更小、并且没有遵守中的常用 TI 标识。

这是正常的、也是您内部人员的新实施吗?

非常感谢大家、希望大家能尽快收看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否以 LM2903DR 或 LM2903BIDR 的形式购买了该产品? LM2903和 LM2903B 是不同的器件。

    LM2903BIDR 有两个制造基地、即阿瓜斯卡连特斯和马来西亚、因此这些差异是合理的。
                                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LM2903DR。  LM2903DR 是否 还来自 阿 瓜斯卡连特斯和马来西亚两个制造基地?

    在其中一 个制造工厂的裸片中缺少 TI 标识是正常现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LM2903DR 所示、LM2903DR 有六个制造基地。

    两个裸片都说"LM393B"、这让我怀疑它们是 B 器件。 但很显然、这与产品名称无关。

    不能保证他们的裸片具有任何有用的识别信息。 一个新的芯片改变了所有这一切确实是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    正如 Clemens 所说、LM2903系列等大容量器件在多个组装地点生产。 引线框可能因组装地点的功能和来源而异。

    最近裸片转速发生了变化、新裸片更小、因此您观察到的内容与新器件一致。