This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8603:CMRR 更高的替代产品?

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8603, INA286, INA240, INA270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117650/lmp8603-alternative-with-higher-better-cmrr

器件型号:LMP8603
主题中讨论的其他器件: INA286INA240INA270

大家好、

我正在寻找 引脚兼容的 LMP8603 (VSSOP 封装)器 件、该器件具有相同的内部二阶滤波器、但 CMRR 数值要好得多、如 INA240/INA286。

您会在这里推荐什么?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    电流感应目录可在此处搜索和过滤(可按封装进行过滤和按 CMRR 排序):

    电流感应放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    也就是说、INA270/271是唯一一款拓扑相同且可访问第二级的器件、可实现与 LMP8603相同的滤波器、但仍可购买 CMRR 产品。 此器 件上 CMRR 的典型值为84dB、但如果您查看温度(7.5)下的 CMRR 特性、您会注意到器件在指定的更严格电压范围内的 CMRR 最小值为100db。   

    INA271数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com