This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:DEM-BUF-SOT-1A 中 CPN 的功能

Guru**** 2576555 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-BUF-SOT-1A, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117787/buf602-function-of-cpn-in-dem-buf-sot-1a

器件型号:BUF602
主题中讨论的其他器件: DEM-BUF-SOT-1A

尊敬的 TI 专家:

我将根据 DEM-BUF-SOT-1A 演示装置(https://www.ti.com/lit/ug/sbau117a/sbau117a.pdf?ts=1657731211992&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBUF602)中的原理图为 BUF602设计电路。

我的问题是 CPN 在 DEM-BUF-SOT-1A 中的功能是什么、它是否可以从设计中删除?

在我的应用中、输入信号是幅值为0至1.8V 的10MHz 半正弦波、负载有一个300pF 电容器。

谨致问候、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    CPN 是电源轨之间的旁路电容器。 我建议将其包括在内、以确保良好的系统性能和稳定性。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们根据经验发现、双极电源设置中的电源到电源电容器略微改善了 HD2。